Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 6. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 6 min

    Einkaufsratgeber Arbeitshosen

    Alles, was Sie über Arbeitshosen wissen müssen!

    Arbeitshosen

    Wozu dienen Arbeitshosen?

    Arbeitshosen schützen die Beine unter rauen und/oder potenziell gefährlichen Bedingungen. Das heißt jedoch nicht, dass sie keinen Komfort bieten! Tatsächlich gibt es unter den Typen von Arbeitshosen auch eine große Auswahl an Passformen, Größen, Stoffen und Farben, um für jede erdenkliche Umgebungen bequem arbeiten zu können.

    Dennoch sind Sicherheit und Strapazierfähigkeit die wichtigsten Faktoren, die beim Kauf von Arbeitshosen eine Rolle spielen. Und auch zusätzliche Ausstattung wie Polsterung für Knie oder extragroße Taschen für Werkzeuge sind gern gesehene Merkmale.

    In diesem Ratgeber werfen wir einen Blick auf Arbeitshosen, vor allem auf solche, die als persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingestuft werden. Sie wird benötigt, um den Träger vor besonderen Gefahren wie starker Hitze zu schützen.

    Warum sind PSA-Hosen so wichtig?

    Persönliche Schutzausrüstung soll den Träger vor Verletzungen bewahren und sind daher in vielen Arbeitsstätten gesetzlich vorgeschrieben. PSA-Hosen schützen den Träger vor verschiedenen Gefahren wie

    • gefährlichen Chemikalien,
    • extremer Hitze und Kälte,
    • Stößen.

    Nicht direkt zur PSA zählen, aber dennoch der Gefahrenprävention dienen auch sogenannte Hi-Vis-Hosen. Diese sind mit reflektierenden Streifen versehen, die die Sichtbarkeit des Trägers erhöhen. Mehr über persönliche Schutzausrüstungen erfahren Sie in unserem Ratgeber zu dem Thema.

    Aus welchen Materialien sind Arbeitshosen gemacht?

    Robust und dennoch bequem – so sollte die ideale Arbeitshose sein. Möglich macht es die Kombination natürlicher und synthetische Fasern. Viele Hersteller verwenden für ihre Hosen daher eine Mischung aus Baumwolle und Polyester, die sowohl atmungsaktiv als auch strapazierfähig genug ist, um Schutz vor scharfen Gegenständen zu bieten.

    Flammhemmende Kleidung hingegen besteht beispielsweise aus Materialien wie Kevlar oder auch Leder. Synthetische Fasern aus Polyester, Acetat, Nylon und Rayon unter extrem hohen Temperaturen oder sprühenden Funken schmelzen und schwere Verbrennungen verursachen.

    Arten von Arbeitshosen

    Nachstehend sind einige der verschiedenen Arten von Arbeitshosen sowie einige der Umgebungen aufgeführt, in denen sie getragen werden sollen.

    Klassische Arbeitshosen

    Klassische Arbeitshosen

    Für den allgemeinen Gebrauch vorgesehene Arbeitshosen sind vor allem strapazierfähig und langlebig. Diese Arbeitshosen sind eher eine Allzweckoption und meist in gerader Beinausführung erhältlich.

    Hauptmerkmale:

    • Langlebig
    • Allrounder-Hosen, die zu fast jeder Tätigkeit getragen werden können
    • Komfortable
    Arbeitshosen mit Knieschonern

    Arbeitshosen mit Knieschonern

    Kniepolsterhosen verfügen entweder über einen speziellen Beutel, der die Kniepolster in den Hosenbeinen hält oder das Polster ist direkt ins Futter eingenäht. Vor allem für Berufe, in denen längere Zeit kniend gearbeitet werden muss, sorgt eine solche Hose für eine enorme Entlastung, z.B. bei Elektrikern und Gärtnern.

    Hauptmerkmale:

    • Spezielle Taschen zur Aufnahme von Polstern für die Knie
    • Normale Schutzfunktion
    • Bieten ein hohes Maß an Komfort bei längeren Tätigkeiten am Boden
    Überzieh- und Latzhosen

    Überzieh- und Latzhosen

    Diese bieten gleich mehrere Vorteile gegenüber normalen Hosen. So wärmen und schützen sie den Träger bis zum Brustbereich; darunter getragene Hemden und T-Shirts sind vor Flecken sicher. Überziehhosen können zudem über einer normalen Hose getragen werden und eignen sie sich daher perfekt als Malerhosen!

    Hauptmerkmale:

    • Zusätzlicher Schutz auch für den Oberkörper
    • Ermöglichen ein schnelles An- und Überziehen
    Shorts

    Shorts

    Kurze Hosen sind während der wärmeren Sommermonate eine gute Alternative zu normalen Arbeitshosen, vorausgesetzt, es besteht kein erhöhtes Risiko aufgrund der freien Beine. Beachten Sie daher unbedingt die Vorschriften zum Tragen persönlicher Schutzkleidung.

    Hauptmerkmale:

    • deal für warmes Wetter
    • Mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort als bei langen Hosen
    Wasserdichte Arbeitshosen

    Wasserdichte Arbeitshosen

    Wer routinemäßig in nassen oder sehr feuchten Umgebungen arbeitet, bleibt mit wasserdichten Hosen auch weiterhin trocken. Um die Sichtbarkeit des Trägers zu erhöhen, sind diese Arbeitshosen oftmals mit reflektierenden Streifen versehen.

    Hauptmerkmale:

    • Wind- und regenbeständig
    • Atmungsaktiv
    Hi-Vis-Hosen

    Hi-Vis-Hosen

    Bei reflektierender Kleidung wie Hi-Vis-Hosen, die eine reine Warnschutzfunktion haben, handelt es sich strenggenommen nicht um PSA. Dennoch ist sie eine wichtige Ergänzung zur persönlichen Schutzausrüstung und erleichtert das Erkennen von Personen in risikoreichen Umgebungen wie Rollfeldern und Autobahnen. Auch sind viele funktionale und PSA-Hosen mit Reflektoren erhältlich. 

    Hauptmerkmale:

    • Erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Umgebungen
    • Nahezu beliebig mit anderen Schutzfunktionen kombinierbar

    Weitere Arten von Funktionshosen

    Cargohosen

    Diese Workwear ist zu einem beliebten Kleidungsstück geworden, dass nicht nur als Arbeitshose, sondern auch als modische Freizeitkleidung gern gesehen ist. Der Hauptunterschied zu einer normalen Hose besteht hauptsächlich in der Anzahl der Taschen. Neben den üblichen an Gesäß und Hüfte besitzt eine Cargohose noch geräumige Taschen seitlich an den Oberschenkeln. Und natürlich ist sie aus strapazierfähigen Materialien gefertigt. Es gibt sie sowohl in kurzen als auch langen Varianten, letztere auch mit abtrennbaren Beinen.

    Multitaschen- oder Holsterhosen verfügen über noch mehr Stauraum für Werkzeuge und Zubehör. Das spart das Tragen eines separaten Werkzeuggürtels. Ähnlich wie bei diesem können die Taschen sogar abgenommen werden. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn die Hose gewaschen werden muss, sodass Sie die Taschen nicht leeren müssen.

    Schwer entflammbare Arbeitshosen

    Tätigkeiten, die in Umgebungen mit extremer Hitze und Feuer ausgeübt werden, erfordern besondere Schutzkleidung – auch für die Beine. Flammenhemmende Arbeitshosen und Schürzen gehören hier standardmäßig zur gesetzlich vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung. Diese besteht aus speziellem, chemisch behandeltem Gewebe. Beim Erhitzen werden Gase freigesetzt, die die Ausbreitung von Flammen verlangsamen.

    Tipps zur Pflege und Fleckenentfernung

    Arbeitshosen müssen nicht nur mechanischen Strapazen standhalten können – sie bekommen auch eine Menge Schmutz ab. Die meisten werden sich daran nicht stören, doch hin und wieder mag man Flecken entfernen. Für die häufigsten Arten von Flecken haben wir einige Tipps parat, mit denen diese sich leicht entfernen lassen. Bevor Sie diese umsetzen, sollten Sie jedoch unbedingt die Hinweise des Herstellers zur Verträglichkeit des Materials mit bestimmten chemischen Stoffen zu überprüfen.

    Farbe

    Bevor Sie mit dem Entfernen von Lack oder Dispersionsfarbe von der Arbeitshose beginnen, prüfen Sie zunächst, ob es sich um Farbe auf Öl- oder Wasserbasis handelt. Letztere lässt sich in der Regel leicht auswaschen. Bei Ölfarben wird es schon etwas schwieriger.

    Verwenden Sie einen Farbentferner, um den Fleck zu entfernen. Tupfen Sie den Fleck vorsichtig mit einem mit Verdünnungsmittel oder Farbentferner getränkten Tuch ab. Weichen Sie die Hose anschließend in warmer Lauge ein. Auch hier gilt: Überprüfen Sie immer zuerst die Pflegehinweise auf dem Etikett auf Verträglichkeit mit anderen Chemikalien, um das Gewebe nicht versehentlich zu beschädigen.

    Schwer entflammbare Arbeitshosen

    Tätigkeiten, die in Umgebungen mit extremer Hitze und Feuer ausgeübt werden, erfordern besondere Schutzkleidung – auch für die Beine. Flammenhemmende Arbeitshosen und Schürzen gehören hier standardmäßig zur gesetzlich vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung. Diese besteht aus speziellem, chemisch behandeltem Gewebe. Beim Erhitzen werden Gase freigesetzt, die die Ausbreitung von Flammen verlangsamen.

    Beliebte Marken

    Verwandte Produkte