Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 10. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 7 min

    Bügelsägen-Ratgeber

    Egal ob PVC-Rohre oder Metall: Unser Leitfaden hilft Ihnen, die richtige Säge für jeden Zweck auszuwählen. Wir geben Ihnen außerdem Tipps, wie Sie Ihre Bügelsäge pflegen, und einen Überblick über die bekanntesten Marken.

    Bügelsägen

    Was sind Bügelsägen?

    Eine Bügelsäge ist ein Handwerkzeug, das speziell für das Schneiden von Materialien wie Kunststoff, Stahl und anderen Metallen entwickelt wurde. Sie ist eine Variante der traditionellen Handsäge, die für Holz verwendet wird, und gehört zur Grundausstattung für Profis und Hobbyisten gleichermaßen.

    Äußerlich sind sie durch ihren charakteristischen verstellbaren Rahmen in Form des Buchstabens „D“ gekennzeichnet, der das Sägeblatt unter Spannung hält.

    Teile einer Bügelsäge

    Gestell

    Bügelsägenrahmen, auch Blatthalter genannt, haben in der Regel einen ergonomischen Griff (z. B. einen Pistolengriff) und werden mit Stiften zum Einsetzen neuer Blätter geliefert. Die Rahmen sind in der Regel aus Stahl oder Aluminium gefertigt und können an unterschiedlich große Sägeblätter angepasst werden.

    Bügelsägeblätter

    Bügelsägenblätter

    Bügelsägeblätter gibt es in einer Vielzahl von Größen zum Schneiden verschiedener Materialien. Sie können bis zu 150 mm lang sein, die gängigste Länge für Bügelsägeblätter ist jedoch 300 mm.

    BDie Sägeblätter werden mit Hilfe von Stiften, die in die Löcher an beiden Enden des Blattes gesteckt werden, auf den Rahmen der Bügelsäge montiert. Der Abstand zwischen diesen Löchern wird zur Bestimmung der Blattlänge verwendet.

    Typische Verwendungszwecke

    Fachleute wie Klempner, Elektriker und Mechaniker verwenden Bügelsägen regelmäßig bei der Ausführung ihrer täglichen Aufgaben. Einige der häufigsten Verwendungszwecke für Bügelsägen sind:

    • Kürzen von PVC- und Kupferrohren
    • Zuschneiden von Metallblechen
    • Schneiden von Kunststoff

    Typen und Größen

    Bügelsägen werden in einer Vielzahl von Formen und Größen hergestellt, um eine Reihe von Anwendungen und Branchen zu unterstützen. Zu den wichtigsten Arten gehören:

    Vollformatige Bügelsäge

    Vollformatige Bügelsäge

    Bei diesen handelt es sich um große, vielseitige Werkzeuge, die einfach in der Handhabung sind und auch mit härteren Materialien kurzen Prozess machen. Sie sind mit Blättern mit 12, 18, 24 und 32 Zähnen pro Zoll kompatibel.

    Junior-Bügelsäge

    Junior-Bügelsäge

    Junior-Bügelsägen sind eine kleinere Variante, die verwendet wird, wenn der Platz begrenzt ist oder präzisere Schnitte erforderlich sind. Sie sind mit weicheren, halb so großen Blättern ausgestattet und eignen sich daher nicht zum Schneiden härterer Materialien. Junior-Bügelsägen sind kompakte, leicht zu transportierende Handwerkzeuge.

    Mini-Bügelsäge

    Mini-Bügelsäge

    Mini-Bügelsägen sind leichte und kompakte Modelle, die für das Schneiden auf besonders engem Raum und für den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. Hausleitungen, konzipiert sind. Sie verfügen in der Regel über lange, ergonomische Griffe und sehr kompakte D-Rahmen.

    Elektrische Bügelsäge

    Elektrische Bügelsäge

    Bei maschinenbetriebenen Bügelsägen treibt in der Regel ein eingebauter Elektromotor die Sägeblätter an; manche Modelle können aber auch an einen separaten Motor angeschlossen werden. Motorbetriebene Bügelsägen heben ihr Sägeblatt beim Rückhub normalerweise automatisch an. Aufgrund der Größe handelt es sich bei Motorsägen meist um stationäre Geräte, es gibt jedoch auch handliche Modelle für den mobilen Gebrauch. Kühlmittelpumpen sind ebenfalls üblich, um eine Überhitzung der Sägeblätter während des Einsatzes zu verhindern.

    So verwenden Sie eine Bügelsäge sicher

    Wie bei allen Werkzeugen auch ist der sichere Umgang mit einer Bügelsäge oberstes Gebot, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Hier sind einige wichtige Tipps für den sicheren Umgang mit der Bügelsäge:

    • Verwenden Sie immer ein Sägeblatt, das für das zu bearbeitende Material vorgesehen ist.
    • Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt in der richtigen Richtung, d. h. nach vorne gerichtet, montiert ist.
    • Prüfen Sie, ob das Sägeblatt fest am Rahmen eingespannt ist.
    • Sichern Sie das zu schneidende Objekt fest, z. B. mit einem Schraubstock.
    • Achten Sie beim Sägen auf die richtige Bewegung: Die Schnittbewegung führt stets von Ihrem Körper weg.

    Wechsel eines Bügelsägeblattes

    Egal, ob es sich bei der Säge um ein älteres oder neueres Modell handelt – der Wechsel des Sägeblattes ist in der Regel ganz einfach. Befolgen Sie die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:

    • Zunächst müssen Sie das alte Sägeblatt lösen. Je nach Ausführung der Säge betätigen Sie hierzu entweder den Entriegelungsmechanismus oder drehen Sie die Flügelmutter.
    • Ziehen Sie das alte Sägeblatt vorsichtig heraus.
    • Setzen Sie das neue Blatt auf die Haltestifte im Griff.
    • Nun schrauben Sie die Flügelmutter wieder fest bzw. verriegeln den Mechanismus
    • Prüfen Sie den Sitz des neuen Sägeblattes, in dem Sie einen Testschnitt an einem Stück Altmetall durchführen.

    So pflegen Sie Ihre Bügelsäge richtig

    Durch regelmäßige Wartung und Pflege gewährleistet nicht nur einen sauberen Schnitt mit der Säge; es verringert auch das Verletzungsrisiko. Beachten Sie dabei die folgenden Grundsätze:

    • Überprüfen Sie das Sägeblatt regelmäßig auf Anzeichen von Schäden, z.B. Verformung oder Abstumpfung. Sollte es Abnutzungserscheinungen aufweisen, tauschen Sie es sofort aus.
    • Tragen Sie ein Öl oder Schmiermittel auf das Blatt auf, um eine Überhitzung beim Schneiden zu vermeiden.
    • Sägen Sie besonders harte Materialien langsam und vorsichtig. So vermeiden Sie ein plötzliches Abbrechen des Blattes.
    • Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebenszeit des Sägeblattes.

    Beliebte Marken

    Die Auswahl an Herstellern von Bügelsägen ist groß – wir stellen Ihnen im Folgenden einige der beliebtesten vor.

    RS PRO

    RS PRO

    Unsere Eigenmarke, RS PRO, bietet eine Auswahl an günstigen Bügelsägen für verschiedene Anwendungen. Jetzt einkaufen!

    Zum Sortiment

    Bahco

    Bahco

    Als einer der führenden Hersteller bietet Bahco hochwertige Bügelsegen für jeden Zweck. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment.

    Zum Sortiment

    Stanley

    Stanley

    Bügelsägen der Marke Stanley erfreuen sich sowohl bei Hobby-Handwerkern als auch bei Profis großer Beliebtheit. Das ganze Sortiment finden Sie in unserem Shop.

    Zum Sortiment

    Häufig gestellte Fragen

    Wie dick ist ein Bügelsägeblatt?

    Ein Standard-Bügelsägeblatt mit einer Länge von 12 Zoll (300 mm) ist normalerweise 0,63 mm dick.

    Wie schneidet man Aluminium mit einer Bügelsäge?

    Obwohl Aluminium relativ weich ist, lässt es sich nur schwer schneiden, da die Späne dazu neigen, sich zu sammeln und am Sägeblatt zu haften. Um einen effektiven Schnitt zu erzielen, ist es daher ratsam, größere Sägeblätter mit weniger Zähnen pro Zoll zu wählen. Für einen noch glatteren Schnitt empfiehlt sich das Benetzen mit einem Öl oder Schmiermittel.

    Woraus werden Bügelsägeblätter hergestellt?

    Bügelsägeblätter werden in der Regel aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) hergestellt, einer besonders widerstandsfähigen und abriebfesten Stahlsorte. HSS wird aufgrund seiner Festigkeit, Genauigkeit sowie seiner Beständigkeit gegen Verzug und Bruchsicherheit häufig für die Herstellung von Werkzeugen, Schneidblättern und Bohrern verwendet.

    Warum werden Bügelsägeblätter mit unterschiedlich großen Zähnen hergestellt?

    Unterschiedlich große Zähne sorgen für eine unterschiedlich hohe Schneidleistung. Große Blätter mit weniger Zähnen eignen sich besser für harte Materialien, während kleinere Blätter mit einer größeren Anzahl von Zähnen für feinere Arbeiten ausgelegt sind.

    Wer hat die Bügelsäge erfunden und wann?

    Die moderne Bügelsäge wurde von Max Flower-Nash Clemson in den 1880er Jahren entwickelt. Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen wärmebehandelten Sägeblättern, bei denen er auch Größe und Anzahl der eingebetteten Zähne variierte, reichte er einen Antrag auf ein Patent für seine Erfindung ein, dass ihm schließlich offiziell bewilligt wurde.

    Was ist die bessere Sägetechnik – Druck oder Zug?

    Bügelsägeblätter sollten mit den Zähnen nach vorne in ihren Rahmen eingesetzt werden. Sie sind so konstruiert, dass das Sägeblatt beim Schieben – also beim Vorwärtshub – schneidet und nicht beim Ziehen oder Rückwärtshub. Die richtige Einbaulage ist manchmal durch einen Pfeil auf dem Sägeblatt angegeben.

    Verwandte Produkte