Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 22. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 6 min

    Was sind Lenkrollen?

    In diesem Leitfaden erfahren Sie, welche Art von Lenkrollen es gibt, wo sie eingesetzt werden können und was man bei der Auswahl beachten sollte.

    Lenkrollen

    Eine Lenkrolle ist ein einfaches Rad in verschiedenen Größen und Materialien, das bei Geräten fix angebracht ist und viele Anwendungsmöglichkeiten bietet. So werden sie in Haushalts- und Industriegeräten verwendet und zum Manövrieren von Maschinen, Wagen und Geräten eingesetzt. Genauer gesagt handelt es sich um Räder, die sich um ihre vertikale Achse drehen. Sie sind das Gegenstück zu nicht drehbaren Bockrollen, die sich nur in einer geraden Linie bewegen können. Die Lenkrolle besteht aus einem Drehbügel und der entsprechend montierten Rolle. Lenkrollen können als Verbund-, Einzel- und Doppelrollen sowie als nicht angetriebene Rollen konstruiert werden. Lenkrollen sind oft eine kostengünstige, vielseitig verwendbare und hochbelastbare Alternative.

    Trotz deren Langlebigkeit kann es auch bei Lenkrollen zu Ausfällen kommen. Gerade weil sie aus robusten Materialien bestehen und weil sie so preiswert sind, ist es oft nicht möglich oder sinnvoll, Lenkrollen zu reparieren. Hingegen können sie einfach ersetzt werden, indem man nur wenige Schrauben löst.

    Starre Lenkrollen und schwenkbare Lenkrollen

    Bei gewissen Situationen ist es wünschenswert, dass sich Lenkrollen nur vorwärts oder rückwärts bewegen können. Weil diese Lenkrollen nur geradlinige Bewegungen erlauben, ist die Manövrierfähigkeit stark beschränkt. Bei hoher Nutzlast hingegen sind sie resistenter, denn ohne zusätzlichen Schwenk-Mechanismus sind die Rollen solider. Bei starren Lenkrollen sollte man jeweils darauf achten, dass das Gerät vor dem Laden korrekt ausgerichtet ist. Bei kleineren Nutzlasten und in engen Arbeitsbereichen sind schwenkbare Lenkrollen angebracht. Diese Lenkrollen verfügen über ein Drehgelenk, das als Drehpunkt zwischen dem Objekt und den Rollen spielt, damit die Rollen plötzlich die Richtung bis zu 360° ändern können, ohne dass das Gerät bewegt werden muss.

    Wo werden Lenkrollen verwendet?

    Lenkrollen wurden früher fast nur aus Metall hergestellt. Heutzutage werden Lenkrollen für leichte Gegenständen auch aus Kunststoff hergestellt, mit oder ohne Metallteile. Hingegen werden Lenkrollen für den Industrie-Einsatz nach wie vor größtenteils immer noch aus hochwertigen Metallteilen gefertigt, damit sie die erheblichen Gewichte tragen können.

    Lenkrollen sind bei weitem nicht nur in der Industrie gefragt. So werden in Büros häufig Geräte mit Lenkrollen eingesetzt: Aktenschränke können damit leichter verschoben werden, z.B. beim Reinigen; die interne Post wird oft per Wagen verteilt, an dem Lenkrollen angebracht sind. Bürostühle sind wohl das bekannteste Beispiel von nicht-industriellen Lenkrollen.

    Auch in Haushalten trifft man oft Lenkrollen, wie z.B. bei Schreibtischstühlen, Beistelltischen usw. Beim Umzug verwendet man oft Plattformen auf Rädern, um Gegenstände aus dem Haus zu bewegen. Dazu gibt es auch Betten und Unterbettschränke, die auf Rollen montiert, damit sie abends leicht hervorgezogen und morgens wieder verstaut werden. Auch im Garten finden die Lenkrollen zahlreiche Anwendungen, wie z.B. bei Rasenmäher, Gartenwagen, beweglichen BBQ-Wagen usw.

    Es gibt Lenkrollen mit Laufflächen mit verändertem elektrischem Widerstand, die in Umgebungen eingesetzt werden können, in denen elektrostatische Aufladungen aus Funktions- oder Sicherheitsgründen abgeleitet werden müssen. Solche Lenkrollen werden hauptsächlich aus leitfähigem Gummi, spurlosem Polyurethan, elektrolytisch verzinktem Blech- und Aluminiumdruckguss hergestellt. Sie halten in der Regel Temperaturen von -20° bis 80 °C stand.

    Rollentypen nach Umfeld

    Lenkrollen werden je nach Verwendungszweck und Umgebung aus verschiedenen Materialien hergestellt. So werden Lenkrollen für leichte und mittlere Lasten in Umgebungen bis zu 300 °C entweder aus duroplastischem Phenolharz hergestellt, einem Material, das nach dem Formen nicht weiter geschmolzen werden kann und daher hochtemperaturbeständig ist, oder sie bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid oder Silikonkautschuk. Sie werden typischerweise in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, insbesondere in der Backindustrie, oder dort, wo regelmäßiges Waschen und Sterilisieren bei hohen Temperaturen erforderlich ist. Die wichtigsten Eigenschaften dieser Produkte sind eine gute Beständigkeit gegen häufiges Waschen und feuchte Umgebungen sowie gegen mäßig aggressive Chemikalien.

    Möbelrollen sind für leichte Lasten bis zu 40 daN geeignet und haben eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 70 °C. Sie eignen sich für alle Arten von empfindlichen Böden, einschließlich Teppichböden. Sie werden für den Einsatz in häuslicher Umgebung empfohlen und wo keine aggressiven Chemikalien zum Einsatz kommen, also für Wohn- und Büromöbel mit geringer Tragfähigkeit, wie z.B. Bürostühle. Möbelrollen werden hauptsächlich aus Standard Gummi, Polypropylen, Polyamid und transparentem Methacrylat hergestellt.

    Für Mülltonnen oder große Abfalleimer gibt es speziell entwickelte schwarze Lenkrollen, die für die meisten Bodenbeläge geeignet sind. Für kleine bis mittelgroße Behälter werden normalerweise schwarze Standard-Gummiräder verwendet, während für größere Behälter schwarze elastische Gummiräder bevorzugt werden. Sie werden hauptsächlich aus normalem oder elastischem Gummi, Polypropylen, Aluminium und Stahlblech hergestellt. Dank ihrer ausgezeichneten Elastizität können sie Hindernisse leicht überwinden, Vibrationen absorbieren und Lärm reduzieren. Mit Bremsen versehen und in Verbindung mit geeigneten Stützen eignen sie sich für den mechanischen Umschlag bei Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h.

    Rollentypen nach Nutzlast

    Leichte Industrierollen sind für die Handhabung von Lasten bis zu 225 daN geeignet. Sie werden überwiegend aus Gummi, Polypropylen und Blech hergestellt, können Hindernisse überwinden und sind für den gemischten Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie können für Gepäckwagen, Werkzeugwagen, Kommunal- und Gastronomiewagen, Industriewagen für den Innenbereich und Abfallsammelbehälter verwendet werden.

    Mittelschwere Industrierollen werden für Lasten bis zu 500 daN empfohlen. Es gibt Rollen aus thermoplastischem Polyurethan, elastischem Gummi und Polyamid. Rollen aus thermoplastischem Polyurethan sind sehr glatt, langlebig und beständig gegen aggressive Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie sind daher ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und eignen sich für häufiges Waschen und Sterilisieren. Sie können für Industriewagen im Innen- und Außenbereich, Handhubwagen und mobile Gerüste verwendet werden. Polyamid-Rollen haben ähnliche Eigenschaften, sind aber nicht für unebene oder empfindliche Böden geeignet. Elastische Gummiräder eignen sich für alle Arten von Böden, auch bei Hindernissen oder Kies.

    Schwerlast-Industrierollen sind für die Handhabung schwerer Lasten von bis zu 4300 kg/Rad geeignet. Sie sind für die manuelle und maschinelle Handhabung geeignet, für Geschwindigkeiten bis zu 16 km/h. Die Räder können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Polyurethan garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit und ermöglicht die Überwindung von Hindernissen. Rollen mit elastischem Gummi bieten zusätzliche Geräuscharmut sowie Vibrations- und Stoßdämpfung. Zu den Anwendungsbeispielen gehören Flurförderzeuge für den Innenbereich, fahrerlose Transportsysteme (FTS), Container, Elektrohubwagen, Gabelstapler und Kraftfahrzeuge.

    Zusammenfassung: Lenkrollen

    Überall dort, wo viele Materialien bewegt werden müssen, kommen Lenkrollen zum Einsatz. Demnach finden wir diese wertvollen Helfer natürlich in der Industrie, aber nicht nur. Auch in Büros oder Zuhause im Haushalt oder Garten kommen sie zum Einsatz. Je nach Verwendungszweck und Umgebung ändert sich auch die Beschaffenheit der Lenkrollen. Meist kommt eine Mischung aus Phenolharz, Polyamid, Gummi oder Aluminium zum Einsatz. Neben der benötigten Temperaturbeständigkeit, die primär über die Zusammensetzung entscheidet, verändert auch die geplante Nutzlast die Auswahl der verwendeten Materialien zur Herstellung.

    Bevor Sie sich zum Kauf von Lenkrollen für den Eigenbedarf entscheiden, bedenken Sie demnach, zu welchem Zweck Sie diese benötigen und welchen Widrigkeiten sie standhalten müssen. Werfen Sie hierfür einen Blick in unsere Produktwelt und erfahren Sie mehr über Rollen und Räder.

    Verwandte Produkte