Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 27. Apr. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 5 min

    UV-LEDs in der Industrie

    UV-LEDs sind Halbleiterbauelemente, die Licht im ultravioletten (UV) Spektrum emittieren. Dieses Licht hat eine höhere Frequenz als das für das menschliche Auge sichtbare Licht und findet in einer Vielzahl von Bereichen Anwendung.

    uv-led

    LEDs (Licht emittierende Dioden) sind Halbleiterbauelemente, die Licht mit einer einzigen Wellenlänge aussenden. Sie sind sehr einfach in der Anwendung, und doch verbirgt sich hinter dieser Einfachheit eine sehr komplizierte Konstruktion und Technologie: Um den Mechanismus der Lichtemission von LEDs genau zu verstehen, sind Kenntnisse in Quantenphysik, Chemie, Elektronik und Optik erforderlich. Für den industriellen Einsatz mag es jedoch ausreichen zu wissen, dass die Frequenz des von LEDs an die Umgebung abgegebenen Lichts dem sichtbaren Lichtbereich des Spektrums entspricht. Es gibt jedoch auch infrarote (IR) oder ultraviolette (UV) LEDs, die Lichtfrequenzen aussenden, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.

    Die Wellenlängen des UV-Spektrums können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die Frequenzen des UV-A- und des UV-B-Spektrums kommen auf der Erde natürlich vor und haben wichtige Anwendungen. Die Wellenlängen des UV-C-Spektrums liegen zwischen 200 und 280 Nanometern und können nur durch künstliche Quellen erzeugt werden, da die von der Sonne abgegebene Strahlung die Erde nicht erreicht, sondern vollständig von der Ozonschicht zurückgehalten wird. UV-C ist auch als „keimtötendes ultraviolettes Licht“ bekannt, eine Technik, die als Desinfektionsmittel für die Herstellung von Trinkwasser validiert wurde und in der Lebensmittelindustrie sowie zur Oberflächendesinfektion weitverbreitet ist.

    Funktionsweise von UV-LEDs

    Traditionell wird UVC-Licht mit einem Hochspannungsbogen, einer Quecksilberentladung oder mit Amalgamlampen erzeugt. Vielleicht ist es wichtig zu betonen, dass alle LED-Lampen auch UV-Lampen sind, da sie ebenfalls Licht ausstrahlen, das in das ultraviolette Spektrum fällt.

    Bei der Herstellung von LEDs werden in der Regel mehrere sehr dünne, hochkristalline Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung auf ein geteiltes kristallines Substrat aufgebracht; diese Schichten werden Epimere genannt. Die von einer LED emittierte Wellenlänge wird durch die Materialeigenschaften der Epimere bestimmt. Aluminiumnitrid- (AlN) und Galliumnitrid- (GaN)Legierungen werden üblicherweise zur Herstellung von UV-LED-Lampen verwendet.

    Beispiele für UV-LED-Lösungen

    Industrielle Prozesse wie die Aushärtung bestimmter Harze, Druckfarben und Klebstoffe können ebenfalls mit geeigneten UV-LED-Systemen durchgeführt werden. Diese Elemente werden durch die von den UV-LED-Lampen ausgelöste photochemische Reaktion gehärtet. Ein ähnlicher Prozess findet in tragbaren UV-LED-Geräten statt, die zur Aushärtung von speziellem Nagellack (sogenannte „Gelnägel“) verwendet werden. Nach dem Auftragen des Lacks werden die Nägel unter einer UV-Lampe gehalten. Die Lampe trocknet nicht nur den Nagellack schnell, sondern sorgt auch für eine glänzende, langanhaltende Maniküre – und das ohne dabei zu schmieren!

    Die Verwendung zur Wasseraufbereitung haben wir bereits erwähnt. Besonders bemerkenswert ist, dass UV-LED-Geräte relativ einfach in Wasserfiltern eingesetzt werden können, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Forschung ist sogar noch weiter gegangen und hat es geschafft, die Technologie auch zur Luftreinigung einzusetzen, was in einer Post-COVID-Welt besondere Resonanz genießt.

    UV-Taschenlampen sind ideal für Veranstaltungen, bei denen die Echtheit von Eintrittskarten und Pässe überprüft werden muss. Sie dienen auch dazu, gefälschte Geldscheine und Ausweisdokumente zu erkennen. In der Forensik werden sie eingesetzt, um für das bloße Auge unsichtbare Flecken auf verschiedenen Oberflächen zu erkennen.

    In der fleischverarbeitenden Industrie ist UV-C sehr beliebt, da es ein äußerst vielseitiges und wirksames Mittel zur Abtötung von Bakterien ist, die möglicherweise während des Aufschneidens und Verpackens hinzugefügt wurden. Es durchdringt die Zellmembranen der Mikroorganismen und schädigt ihre DNA, sodass sie sich nicht mehr vermehren können, d. h. es tötet sie ab.

    Krankenhäuser bieten eine hervorragende Gelegenheit für den Einsatz von UV-C-LEDs, da die Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Luft essenziell ist. Das tief ultraviolette Licht, das sie aussenden, wird sowohl für die Desinfektion als auch für die Reinigung verwendet.

    Nicht nur Krankenhäuser müssen regelmäßig große Flächen desinfizieren. Auch öffentliche Verkehrsbetriebe stehen vor der gewaltigen Aufgabe, den Innenraum ihrer Fahrzeuge auf kostengünstige Weise zu desinfizieren und gleichzeitig den Einsatz chemischer Lösungen zu verringern. In einigen Städten werden Roboter eingesetzt, die diese Aufgabe mithilfe von UV-LEDs erledigen. 

    Vorteile gegenüber anderen Technologien

    UV-LED-Geräte sind in der Regel kleiner und robuster als alternative Lösungen. Sie können konstant mit einer optimalen Wellenlänge arbeiten und verbrauchen dabei relativ wenig Strom. Außerdem benötigen sie keine Aufwärmzeit. Sie enthalten kein Quecksilber und haben eine sehr lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Ein weiteres einzigartiges Merkmal der LED ist ihr effizienter Betrieb in kalten Räumen.

    Sicherheitsvorkehrungen bei der Arbeit mit UV-Licht

    UV-Strahlung (ultraviolette Strahlung) ist auf der Erde durch die Sonne und in vielen industriellen Bereichen vorhanden. UV ist unsichtbar. Wir können sie nicht sehen, aber wir können die Auswirkungen spüren; eine übermäßige Exposition ist gefährlich. Die natürliche Quelle ist die Sonne, und diese verursacht sowohl Verbrennungen als auch eine Bräunung der Haut. Es gibt viele industrielle Quellen, die meistverbreitete ist das Lichtbogenschweißen, welches eine große Menge UV-Strahlung abgibt.

    Es gibt auch spezielle Lampen, die UV-Strahlung abgeben, beispielsweise Schwarzlichtlampen. Am gefährlichsten sind jedoch keimtötende Lampen und Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. Ebenfalls gefährlich sind Lampen, die in grafischen Maschinen, in der Heliografie und bei der Harzhärtung verwendet werden.

    Ultraviolette Strahlung lässt sich jedoch leicht abwehren. Feste und undurchsichtige Körper sind gute Barrieren. Faser-, Holz- oder Blechplatten sind effizient. Es gibt speziell entwickelte Kunststoffvorhänge, die sehr effektiv sind. Glas ist eine gute Barriere, ebenso wie geschlossene Gewebe wie Baumwolle und Flanell.

    Ultraviolette Strahlung kann auch zu Hautkrebs führen. Der Hauttyp des Betroffenen ist ebenfalls von Bedeutung. Es ist wichtig, Schutzcremes zu verwenden und entsprechende Kleidung zu tragen.

    Für Personen der Industriebranche, wie Schweißer oder Arbeitende in der Nähe von Strahlungsquellen, ist es wichtig, Haut und Augen mit geeigneter Ausrüstung zu schützen. Man sollte nicht ohne Augenschutz in den Lichtbogen blicken, auch nicht für ein paar Sekunden. Dies gilt auch für Lampen mit höherem Risiko und natürlich für die Sonne.

    Da UV-C-Licht die menschliche Haut schädigt, wird es nur in Situationen eingesetzt, in denen die Anwesenheit von Menschen nicht erforderlich ist, da selbst bereits eine kurze Exposition zu Hautverbrennungen oder Augenschäden führen kann.

    Zusammenfassung: UV LEDs

    UV-LEDs spielen dank ihrer Effizienz, ihrer Vielseitigkeit und ihrer relativ geringen Kosten bereits jetzt eine große Rolle in industriellen Prozessen. Ihre kontinuierliche Entwicklung verspricht jedoch, noch mehr transformative Lösungen in einer Vielzahl von Bereichen zu bringen. 

    Dieser Leitfaden gibt einen kurzen Überblick darüber, was ultraviolettes Licht ist, was UV-LEDs sind, welche Risiken sie mit sich bringen und welche Vorteile sie im Vergleich zu anderen Lösungen bieten. Informieren Sie sich über unsere Produkte und erfahren Sie, wie UV-LEDs einen Mehrwert für Ihre Prozesse und Projekte schaffen können.

    Empfohlene Artikel

    Verwandte Produkte