Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 22. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 5 min

    Was sind Krokodilklemmen?

    Erfahren Sie in diesem Leitfaden alles über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der einfachen, aber beliebten Krokodilklemmen.

    RS Components Leitfaden

    Die Krokodilklemme wird so genannt, weil sie eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Kopf eines Krokodils hat. Ihre Funktionsweise ist einfach und ähnelt der einer Wäscheklammer. Sie wird häufig in der Elektronik und Elektrotechnik, aber auch in anderen Bereichen verwendet, wenn die Herstellung einer vorübergehenden Verbindung erforderlich ist.

    Normalerweise ist sie teilweise durch ein isolierendes Material geschützt, um die Möglichkeit von Kurzschlüssen zu verringern. Die Eigenschaften der Krokodilklemme sind je nach Anwendung sehr unterschiedlich. Die Klemme kann durch Löten, Zusammendrücken zweier Laschen oder über einen Stecker mit dem Kabel verbunden werden. Die Gesamtgröße und die Öffnung der Klemmbacken sind nicht einheitlich. Darüber hinaus werden Klemmen aus verschiedenen Metallen hergestellt und tragen unterschiedliche Schutzmäntel, der jedoch meist aus PVC besteht. Sie unterscheiden sich auch durch die maximale Stromstärke, die sie leiten können, wobei die Werte von einem Bruchteil eines Ampere bis zu einigen Ampere reichen.

    Wo werden Krokodilklemmen verwendet?

    Im Allgemeinen werden diese Klemmen verwendet, um vorübergehende Verbindungen herzustellen. In der Elektronik und Elektrotechnik werden sie häufig in Instrumenten verwendet, um mit freien Händen eine elektrische Größe zu messen, oder als Referenz-Anschluss für Messinstrumente wie Oszilloskope u. a. Sie eignen sich ideal zum Anbringen an Drähten oder Kabeln. Die Klemme wird an Bauteilen befestigt und stellt eine Verbindung zwischen beiden Seiten her. Da es sich um eine federbelastete Klemme handelt, bleibt sie eingesteckt, so dass der Benutzer die Hände frei hat.

    Krokodilklemmen werden hauptsächlich zur Herstellung schneller, vorübergehender oder experimenteller elektrischer Verbindungen in Industrie- oder Labor-Umgebungen verwendet. In Bildungseinrichtungen werden sie häufig verwendet, um die Funktion von Batterien oder Glühbirnen zu demonstrieren oder um Schaltkreise schnell und kostengünstig zusammenzubauen. Sie sind nützlich, um Bauteile mit Drähten zu verbinden oder um kaputte Kabel vorübergehend zu reparieren.

    Krokodilklemmen einer bestimmten Größe werden häufig in Werkstätten mit Batterieladegeräten oder bei Lötarbeiten verwendet, wo sie auch überschüssige Wärme sinnvoll aufnehmen können. Krokodilklemmen finden sich auch an den Enden von Starthilfekabeln für Autobatterien. Viele Autofahrer werden die Situation erkennen: Man dreht den Zündschlüssel, aber der Motor macht ein würgendes Geräusch und will nicht anspringen. Die Batterie ist leer und kann den Motor nicht starten. Mit Starthilfekabeln und der Hilfe eines anderen Autofahrers lässt sich das Problem im Handumdrehen lösen, zumindest vorübergehend.  Im Grunde verbindet man die beiden Batterien mit Starthilfekabeln, wobei der rote Pol an den Pluspol und der schwarze Pol an den Minuspol der beiden Autos angeschlossen wird. Dafür gibt es Batterieklemmen, speziell abgewinkelte Krokodilklemmen für Starthilfekabel, die sie sich leichter an die Pole der Autobatterien anschließen lassen.

    Obwohl den Krokodilklemmen ähnlich, erfüllen die beim Schweißen verwendeten Elektroden-Klemmen eine andere Aufgabe: Sie dienen nicht dazu, zwei Enden zu verbinden, um einen Stromkreis zu schließen, sondern um eine Elektrode (d. h. einen stromführenden Leiter) festzuhalten und gleichzeitig zu isolieren. In diesem Zusammenhang ist die zulässige Stromstärke der Klemme viel höher als die einer Krokodilklemme (sie kann bis zu 500 A erreichen). Das liegt daran, dass die Klemme an einem stark isolierten Elektrodenhalter befestigt ist.

    Wie funktionieren Krokodilklemmen?

    Eine Krokodilklemme ist eine federbelastete Metallklemme mit langen gezackten Klemmbacken, die dazu dient, eine vorübergehende elektrische Verbindung herzustellen. Ähnlich wie ein federbelasteter Splint werden die konischen, gezackten Klemmbacken der Klemme durch eine Feder zusammengepresst, um ein Objekt zu greifen.

    Um die Klemmbacken der Krokodilklemme zu öffnen, drückt man einfach auf der Rückseite zusammen und setzt die Klemme auf den Gegenstand, den man verbinden will.

    Sicherheitsmerkmale

    Zunächst eine Warnung: Bei Arbeiten an elektrischen Geräten soll man sich stets vergewissern, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor man mit der Arbeit an Schaltkreisen beginnt.

    Wie schon erwähnt sind die Krokodil-Klemmen in der Regel mit PVC überzogen. Wenn sie von hoher Qualität sind, handelt es sich um ein flammhemmendes und ungiftiges Material. Bei einigen Modellen sind sie sogar doppelt isoliert und entsprechen der Norm IEC 1010. Der erforderliche Isolationswert hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Spannung – je höher der Spannungswert, desto höher muss die Isolierung der verwendeten Klemmen sein.

    Auch die in Millimeter gemessene Backenöffnung ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal; ist sie zu klein, besteht die Gefahr, dass sie vom angeschlossenen Pol abrutscht.

    Krokodilklemmen nach Material

    Krokodilklemmen werden in der Regel aus Stahl oder Kupfer hergestellt, sind aber auch in verschiedenen anderen Metallen erhältlich.

    Im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis sind Klemmen aus verzinntem oder vernickeltem Stahl am kostengünstigsten. Reine Messingklemmen bleiben über lange Zeit zuverlässig und stabil, da es sich um ein sehr haltbares Metall handelt. In der Vergangenheit wurden Klemmen und Steckverbinder aus einer Blei-Zinn-Legierung verwendet, da Zinn ein billiges Metall mit hoher Leitfähigkeit ist. Im Laufe der Zeit bilden sich an Zinn-Buchsen jedoch so genannte „Tin-Whisker“, die zu Kurzschlüssen führen können. Um dies zu verhindern, wurde Blei zu einer Legierung verarbeitet. Aus Umweltschutzgründen wurde die Verwendung von Blei in der Europäischen Union jedoch verboten, und die Verwendung dieser Legierung ist weltweit stark zurückgegangen. Diese Art von Klemmen findet man jedoch immer noch im Militär- und Krankenhaussektor, zwei Sektoren, die aufgrund ihrer Kritizität eine besondere Behandlung erfahren.

    Zusammenfassung: Krokodilklemmen

    Krokodilklemmen sind für Elektriker und Elektrotechniker einfach zu handhaben, wenn ein Stromkreis schnell wiederhergestellt werden muss; sie werden auch häufig in Schulen verwendet, um die Funktionsweise von Stromkreisen zu demonstrieren. Die meisten Verbraucher werden die Krokodilklemmen am Ende von Anlasserkabeln für Autos erkennen. In diesem Leitfaden werden einige Verwendungszwecke der Klemmen sowie einige der auf dem Markt erhältlichen Typen aufgeführt.

    Ihre Zeit ist kostbar. Bei uns erhalten Sie Zugang zu einem breiten Produktsortiment und Sie bekommen alles, was Sie benötigen aus einer Hand — und noch mehr.

    Verwandte Produkte